JAJSWV3 July 2025 TCA9539A-Q1
PRODUCTION DATA
入力モードのポート入力に立ち上がりまたは立ち下がりエッジが発生すると、割り込みが生成されます。tiv 時間が経過すると、INT 信号は有効になります。割り込み回路は、ポート上のデータが元の設定に戻されたとき、または割り込みを生成したポートからデータが読み取られたときにリセットされます。リセットは、読み取りモード時に SCL 信号の立ち上がりエッジの後のアクノリッジ (ACK) ビットで発生します。INTは、変更されたデータのバイトが送信される直前の ACK 時にリセットされることに注意してください。ACK クロック パルス中に発生する割り込みは、このパルス中に割り込みがリセットされるため、失われる (または非常に短くなる) ことがあります。リセット後に I/O の各変化が検出され、INT として送信されます。
他のデバイスとの間での読み取りや書き込みは、割り込み回路に影響しません。また、出力として構成されたピンが割り込みを発生させることはありません。I/O を出力から入力に変更すると、ピンの状態が入力ポート レジスタの内容と一致しない場合、誤って割り込みが発生する可能性があります。各 8 ビット ポートは独立して読み取られるため、ポート 0 によって発生した割り込みはポート 1 の読み取りではクリアされませんし、その逆も同様です。
INTにはオープンドレイン構造があり、VCC へのプルアップ抵抗が必要です。