JAJSXH2A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC815-Q1 は、VDD1P0、VSLEEP、VDDA、VDDIO/VDDMAC の電源シーケンスに制限はありません。VLSEEP 電源ランプが完了した直後に、PHY のスリープ機能はアクティブになります。PHY のコア機能は、最後のコア電源の立ち上がりが完了してから 10ms 後、またはデバイスがスリープ状態から動作状態へ移行した後のいずれか遅い方の時点で有効になります。
コア電源は、スリープ モードで消費電流を最小限に抑える必要があるシステム内で遮断できます。単一電源モードでは、VDD1P0 は PHY の内部で遮断され、外部スイッチは不要です。
以下の図は、電源ネットワークのいくつかの構成例を示しています。
電源が遮断されていないとしても、PHY は誤動作しません。ただし、コア電源からの PHY の消費電流は大きくなります。以下の表に、電源が遮断されたときと電源が損傷しているときのスリープ モードでの電流の比較を示します。
| S.NO | 電源 | 単位 | 消費電流 (最大値) | |
|---|---|---|---|---|
| 電源の遮断 | 電源正常 | |||
| 1 | VSLEEP | mA | 0.018 | 0.018 |
| 2 | VDDA | mA | 0 | 50 |
| 3 | VDDIO/VDDMAC (3.3V) | mA | 0 | 23 |
| 4 | 合計電流 | mA | 0.018 | 73 |
多くの電源ネットワークでは、同一の PCB 上にある複数の PHY 間で PMIC を共有し、部品点数および基板面積を削減しています。
この場合、複数の PHY の INH ピンを相互に接続することができ、INH のオープン ドレイン構成により、この信号は無線 OR として機能します。電源は、すべての PHY がスリープ モードになった後にのみ遮断されます。そのため、PHY の 1 つまたは一部がスリープ状態にあるとしても、電源から大きな消費電流が発生します。この場合、スリープ状態の PHY の機能は影響を受けます。上記のケースで最小の消費電力を達成するには、両方の PHY について PMIC を分離する必要があります。
次の図は、2 つの PHY が同じ PMIC を共有する電源ネットワークの例の 1 つを示しています。