JAJU960A November 2024 – May 2025
VCO 周波数が変更されるたびに、PLL がロックするのに適切な VCO コアと帯域を選択するために VCO 較正が必要です。LMX デバイスには 7 つの VCO コアがあり、各コアは 192 のバンドを搭載しています。レジスタ R0 に FCAL_EN = 1 がプログラムされると、VCO コアと帯域は自動的に選択されます。これは、アシストなし動作と呼びます。TICS Pro の評価基板デフォルト モードは、アシストなし動作に設定されています。VCO スイッチング時間の要件がない場合は、アシストなし動作を使用することが推奨されます。ただし、アプリケーションで非常に高速な VCO スイッチングが必要な場合、これらのデバイスをフル アシスト動作モードに設定できます。この場合、VCO 較正はバイパスされます。VCO 較正の詳細については、SNAA336 アプリケーション ノートを参照してください。