JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
固定周波数フライバックを補償するための最初のステップは、コンバータが連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) のどちらかを確認することです。1 次側インダクタンス (LP) が、DCM モード動作と CCM モード動作の境界のインダクタンスであるクリティカル インダクタンス (LPcrit) より大きい場合、コンバータは CCM で動作します。LPcritは式 17 で計算されます。

入力電圧範囲全体で PMAX の 10% を超える負荷の場合、選択する 1 次インダクタンスの値はクリティカル インダクタンスよりも大きくなります。したがって、コンバータは CCM で動作し、補償ループは CCM フライバックの式に基づいて設計する必要があります。
電流から電圧への変換は、グランド基準の電流検出抵抗 RCS と内部分圧抵抗を使用して外部で行われ、内部の電流検出ゲイン ACS = 1.65 が設定されます。このデバイス テクノロジーを使用すると、実際の抵抗値の変動にかかわらず、抵抗分圧比を厳密に制御できます。
図 8-1 に示すピーク電流モード制御 CCM フライバック コンバータの固定周波数電圧制御ループの DC 開ループ ゲイン (GO) は、式 18で示されているように出力負荷 (ROUT)、1 次側と 2 次側の巻線比 (NPS)、最大デューティ サイクル (D) を最初に使うことで概算されます。

ここで、



この設計では、出力電圧 (VOUT) が 12V で 48W のコンバータは、出力負荷 (ROUT) に対応し、全負荷時に 3Ω と等しくなります。
最小入力バルク電圧 75V DC では、デューティ サイクルは最大値 0.615 に達します。電流検出抵抗 (RCS) は 0.75Ω で、1 次側と 2 次側の巻線比 (NPS) は 10 です。開ループ ゲインは 14.95dB です。
CCM フライバック伝達関数には注目対象として 2 つのゼロがあります。ESR と出力容量は、電力段に左半平面ゼロを生じさせ、ゼロの周波数 fESRz は式 22 で計算されます。

3 つの 680µF コンデンサの容量バンク (合計出力容量 2040µF の場合) で、合計 ESR の 13mΩ について、fESRz のゼロは 6kHz に配置されます。
CCM フライバック コンバータは、伝達関数の右半面 (RHP) にゼロが存在します。RHP のゼロは、周波数の増加による立ち上がりゲイン振幅が左半面のゼロと同じ 20dB/decade ですが、リードの代わりに位相ラグが追加されます。この位相ラグは、ループ全体の帯域幅を制限する傾向があります。式 23 の周波数位置 (fRHPz) は、出力負荷、デューティ サイクル、1 次側インダクタンス (LP)、1 次側と 2 次側の巻線比 (NPS) の関数です。

RHP ゼロの周波数は、入力電圧が高くなり、負荷が軽くなるほど上昇します。設計では一般に、RHP のゼロ周波数が最も小さくなるワーストケースを考慮し、入力が最小で負荷が最大の状況でも、コンバータが補償を行える必要があります。75V DC 入力で 1 次インダクタンスが 1.5 mH の場合、RHP のゼロ周波数 fRHPz は最大デューティ サイクル、全負荷時で 7.65kHz になります。
電力段には、1 つの支配的な極である ωP1 が、低い周波数 fP1 の対象領域に存在します。この周波数は、デューティ サイクル D、出力負荷、出力キャパシタンスに関係しています。また、コンバータのスイッチング周波数の半分に 2 極 (fP2) が存在します。これらの極は式 24 と式 25 で計算される周波数です。


分数調波発振は、デューティ サイクルが 50% を超えると CCM フライバック コンバータで発生する可能性がある大信号の不安定性です。サブハーモニック振動は出力電圧のリップルを増加させ、場合によってはコンバータの電力処理能力を制限してしまうこともあります。CS 信号に対するスロープ補償は、不安定性を排除するために使用される手法です。
理想的には、勾配補償の目標は、品質係数 (QP) を、スイッチング周波数の半分において 1 に等しくすることです。QP は式 26 で計算されます。

ここで、

ここで、
勾配補償の最適な目標は、QP を 1 にすることです。これは、D が最大値の 0.615 に達したとき、MC を 2.128 にする必要があることを意味します。
CS ピンでのインダクタンス電流スロープは、式 28 で計算されます。

補償スロープは、式 29 で計算されます。

補償スロープは、RRAMP と RCSF によってシステムに追加されます。高周波短絡を近似するため、直列コンデンサ (CRAMP) を選択します。CRAMP を開始点として 10nF として選択し、必要に応じて調整を行います。RRAMP と RCSF は、分割電圧を形成して RC ピンのランプ電圧をスケーリングし、勾配補償を CS ピンに注入します。周波数の設定にあまり影響しないように、RT 抵抗よりもずっと大きく RRAMP を選択します。この設計では、RRAMP には 24.9kΩ を選択します。RC ピンのランプの勾配は式 30 で計算されます。

46.3mV/µs の補償勾配を実現するため、式 31 で抵抗 RCSF を計算します。

電力段の開ループ ゲインおよび位相は、周波数の関数としてプロットできます。合計開ループ伝達関数は、周波数の関数として、式 32 で特性化できます。

ここで、
開ループ ゲインと位相ボード線図はそれに応じてグラフ化されています (図 8-3 と図 8-2 を参照)。
図 8-2 コンバータの開ループ ボード線図:ゲイン
図 8-3 コンバータの開ループ ボード線図:位相