JAJSW63A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスは、過電流または負荷短絡時に保護されます。2 つの過電流スレッショルドがあります (図 7-12を参照)。
チャネルスイッチオンと tOCPIN の間の IL_OCP0
tOCPINの後に I L_OCP1
I L_OCP0および I L_OCP1の値は、OCP ビットに応じます。チャネルが 2 * tSYNCを超える時間オフになるたびに、過負荷電流スレッショルドは IL_OCP0に戻ります。
負荷電流が I L_OCP0または IL_OCP1を上回っている場合、tOFF_OCPの時間の後、過負荷チャネルがオフになり、診断ビット ERRx が設定されます。対応するCLRx ビットを 1b に設定することで、保護ラッチをクリアした後でチャネルをオンにできます。このビットは、チャネルをデラッチした後で内部で 0b にセットされます。詳細については、図 7-13を参照してください。