以下にリストされている電源入力には、以下のフィルタリング回路が推奨されます。
- VDDA18_Vx1
- VDDA18_FPD
- VDDA18_DSI
- VDDA33_USB
- VDDA18_USB
- VDD_CORE_Vx1
- VDD_CORE_FPD
- VDD_CORE_DSI
- VDD_CORE_USB
PBC レイアウトはこれらの電源に関連するインターフェイスの性能にとって不可欠であるため、これらの電源をアナログ信号のように扱うことが大変重要です。具体的には次のとおりです。
- 高周波コンポーネント (フェライトやコンデンサなど) は、電源ボールのできるだけ近くに配置します。
- ESR 値や ESL 値が低い高周波セラミック コンデンサ (0.1µF、0.01µF、100nF など) を選択します。リードはできる限り短く設計し、これらのコンデンサは基板の反対側のパッケージの下に配置することが推奨されます。
- 各電源ピンには、コントローラからコンデンサを経由し、直列フェライトを通って電源に接続するための単一パターン (できるだけ幅広) を使用する必要があります。
- 各電源ピンには、エスケープ ビアの近くに 100nF のデカップリング コンデンサを 1 つ追加します。このデカップリング容量はフィルタの推奨容量に追加します。これらは最小の推奨事項であるため、レイアウトが異なる場合、追加容量が必要になることがあります。