JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
デュアル アクティブ ブリッジの出力コンデンサは、リップルに対処できるように設計する必要があります。図 2-19 は、コンデンサの電流が電流 IHB2 と出力電流 ILoad の差であることを示しています。この値は、式 17 に示すように IOUT とも呼ばれます。図 2-20 に、これらの波形も示します。IHB2 は 、整流されてスケーリングされたインダクタ電流です。最適な出力電流 Iout は、POUT / V2 によって得られます。Iout と IHB2 の差から、電荷 ΔQ (青で着色した部分) が得られます。その後、最大許容リップル電圧について、式 18 を使用して必要な容量を計算できます。
電流波形は入力と出力の電圧比と位相シフトに依存するため、すべてのコーナー ケースについてこの分析を行う必要があります。
MATLAB® スクリプトを使用して、さまざまな入力と出力の電圧比について ΔQ を取得します。スクリプトは最初に、図 2-20 に示す理想的なコンデンサ電流波形を補間して、Iout を減算します。その結果として得られる波形が、コンデンサの電流 IC,out です。次に、IC,out の積分を計算します。(∫IC,out) の最大値から (∫IC,out) の最小値を減算すると ΔQ が得られます。この結果、10kW の出力電力と公称入出力電圧に対して ΔQ は 12μC になります。出力電圧が低い場合、ΔQ は 50μC まで上昇します。5V の電圧リップルがあるとすれば、式 18を使って、必要な出力容量は 10µF となります。これらは、コンデンサに寄生成分がないと仮定した場合の最適な値です。現在の設計では、ESR が比較的高いアルミ電解コンデンサを使用しています。したがって、リップルを 5% に低減するには、470µF の出力容量が必要です。次の設計変更では、設計をフィルム コンデンサに変更すれば、ESR がはるかに低いため、出力容量を大幅に低減できます。
図 2-19 デュアル アクティブ ブリッジの出力電流また、コンデンサは RMS 電流を処理できる必要があります。これは 式 19 で計算できます。
ここで、