JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
電力段では SiC が使用されるため、ボディダイオードはデッドタイム中にのみ導通し、ZVS が発生します。それ以外の場合はすべて、SiC のチャネルがオンになって電流が流れます。1 次側のピーク インダクタ電流は、式 7 と式 8 を使用して計算します。公称動作条件については、次のとおりです。
これらの入力について i1 および i2 を計算すると、i1 = i2 = 14.3A となります。i1 = i2 となるのは、公称出力電圧 V2 = V1 / N のときのみです。
図 2-21 に 1 次側のスイッチの電流波形を示します。スレッショルド値は、式 21 を使って計算できます。上記の値を代入すると、1 次側スイッチの RMS 電流は 9.67A になります。
ZVS を発生させるデッドタイムのように、ダイオードはスイッチング期間中にわずかな時間しか導通しません。このアプリケーションで選択されたデッドタイムは 200ns です。
印加されるゲート電圧波形に対応するドレイン - ソース間抵抗の値は、SiC MOSFET のデータシートから取得できます。この値は 75mΩ です。ボディ ダイオードの順方向電圧降下は 5.5V です。 4 つの 1 次側 FET の導通損失は 式 23 で計算されます。
同様に、式 24 および 式 25 を使用して、1 次側 RMS 電流をトランスの巻線比でスケーリングすることにより、2 次側 FET の導通損失を計算します。2 次側 MOSFET のオン抵抗は 30mΩ です。ボディ ダイオードの順方向電圧降下は 5.5V です。
図 2-21 電流の RMS 値を計算するためのスイッチ電流波形メーカーが提供するスイッチング損失曲線を使用して、スイッチング損失を計算します。
これらの FET はゼロ電圧でオンになるため、ターンオフ損失係数のみを使用してスイッチング損失を計算します。C3M0030090K データシートの情報を使用して、この動作条件におけるターンオフ エネルギーは 60μJ と推定されます。1 デバイスあたりのスイッチング損失の値は、式 27 の情報を使って得られます。その結果、2 次側で 24W のスイッチング損失になります。
1 次側スイッチ C3M0075120K については、ターンオフ エネルギーは 75μJ と推定されます。この結果、1 次側で 30W のスイッチング損失になります。
8 個のスイッチすべてにわたる 1 次側および 2 次側のターンオフ スイッチング損失の合計は 54W です。
これらの計算は、公称動作条件に対して行われています。動作点が異なる場合は、計算を調整する必要があります。公称出力電圧ではない場合には、ゼロ電圧スイッチングが失われる可能性があるため、ターンオン損失を考慮する必要があります。