| パラメータ |
テスト条件 |
最小値 |
標準値 |
最大値 |
単位 |
| 書き込み時間 (1) |
8K セクタ |
|
|
250 |
2000 (2) |
ms |
| 4K セクタ |
|
125 |
2000 (2) |
ms |
| 16 ビット ワード |
|
50 |
|
μs |
| 消去時間 (3) |
8K セクタ |
|
|
2 |
12(2) |
s |
| 4K セクタ |
|
2 |
12(2) |
s |
| IDDP (4) |
消去 / 書き込みサイクル中の VDD 消費電流 |
VREG 無効 |
|
80 |
|
mA |
| IDDIOP (4) |
消去 / 書き込みサイクル中の VDDIO 消費電流 |
|
60 |
|
mA |
| IDDIOP (4) |
消去 / 書き込みサイクル中の VDDIO 消費電流 |
VREG 有効 |
|
120 |
|
mA |
(1) 書き込み時間は、最大デバイス周波数での値です。この表に示すプログラミング時間は、必要なすべてのコード / データがデバイス RAM 内で利用可能になり、プログラミングの準備ができている場合にのみ適用できます。書き込み時間には、フラッシュ ステート マシンのオーバーヘッドが含まれますが、次のものを RAM に転送する時間は含まれていません。
- フラッシュ API を使用してフラッシュをプログラムするコード
- フラッシュ API そのもの
- 書き込まれるフラッシュ データ
(2) ここで説明した最大フラッシュ パラメータは、最初の 100 回の書き込みおよび消去サイクルのためのものです。
(3) 本デバイスが テキサス・インスツルメンツから出荷された際、オンチップ フラッシュ メモリは消去された状態です。そのため、本デバイスを初めてプログラミングする場合、書き込みの前にフラッシュ メモリを消去する必要はありません。しかし、それ以降のすべての書き込み操作に対して消去操作が必要です。
(4) これらの代表的なパラメータは、すべてのペリフェラルをオフにした状態で、室温で得られる値であり、関数呼び出しのオーバーヘッドを含みます。フラッシュ プログラミング プロセス全体を通して、安定した電源を維持することが重要です。フラッシュ プログラミング中のデバイスの消費電流は、通常の動作条件よりも高くなる可能性があります。使用する電源は、データシートの「推奨動作条件」に記載されているように、常に電源レールの VMIN を確保する必要があります。消去 / プログラミング中にブラウンアウトや電源切断が発生すると、パスワードの領域が破損してデバイスが永続的にロックされる可能性があります。(フラッシュのプログラミング中、) USB ポート経由でターゲット ボードに電力を供給することは推奨しません。プログラミング プロセス中に要求される電力にその USB ポートが応えられない可能性があるためです。