JADA310 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 必須項目
  5. 2 使用可能なツールの概要
  6. 3 無線ツールの使用の開始
  7. 4 キャリブレータ ツールの使用の開始
  8. 5 Wi-Fi テスト
    1. 5.1 無線ツールを使用した TX テスト
      1. 5.1.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    2. 5.2 キャリブレータ ツールを使用した TX テスト
      1. 5.2.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    3. 5.3 無線ツールを使用した RX テスト
    4. 5.4 キャリブレータ ツールを使用した RX テスト
  9. 6 BLE テスト
    1. 6.1 無線ツールを使用した TX 電力
    2. 6.2 HCI コマンドを使用した TX 電力
    3. 6.3 無線ツールを使用した RX 感度
    4. 6.4 HCI コマンドを使用した RX 感度
  10. 7 トラブルシューティング / FAQ
  11. 8 デューティ サイクル表
  12. 9 まとめ
  13. 10参考資料

802.11ax トリガー ベースのテスト

必要に応じて、[Preamble Type] で [11ax TB] を選択することで、トリガー ベース (TB) テストを実行できます。その後、画面が図 5-3に一致している必要があります。


 Wi-Fi TX 11ax TB 無線ツール ホームページ

図 5-3 Wi-Fi TX 11ax TB 無線ツール ホームページ

無線ツールには、Autonomous Trigger または External Trigger を TB モードとして設定するオプションがあります。外部モードの設定は非常に複雑なため、自律モードを使用することをお勧めします。自律モードの使用方法については、以下の手順を参照してください。External Trigger を使用する場合は、External Trigger の手順に進みます。

  1. 無線ツールおよび VSA で目的の PHY Rate を選択します。
  2. 必要な GI/LTF タイプと HeLtf の数を選択します。これらの設定に一致するように VSA を構成する必要があります。そうしないと、評価基板値は通常は High と表示されます。
  3. 無線ツールおよび VSA で目的の RU アロケーション インデックスを選択します。
  4. 無線ツールで [Start] をクリックし、VSA で連続解析を実行します。

外部トリガ

外部トリガを使用する場合、トリガ フレーム波形は無線ツールとテスト機器の両方で設定する必要があるすべてのパラメータを決定します。

注: 無線ツールで TX Power を設定しても、TX Power はトリガ フレームで定義されるため、何の影響もありません。
  1. VSA モードと VSG モードの両方になるようにテスト機器を設定します。
  2. VSA の場合、GI LTF Type、Num LTF、PHY Rate、および RU index を、トリガ フレームで定義されている値と一致するように設定します。
  3. 無線ツールで、PHY レートと AID をトリガ フレームで定義されている値と一致するように設定します。[TX Start] をクリックします。
  4. VSA で連続分析を開始します。
  5. トリガ フレームを VSG にアップロードし、デバイスへの送信を開始します。