JADA310 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 必須項目
  5. 2 使用可能なツールの概要
  6. 3 無線ツールの使用の開始
  7. 4 キャリブレータ ツールの使用の開始
  8. 5 Wi-Fi テスト
    1. 5.1 無線ツールを使用した TX テスト
      1. 5.1.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    2. 5.2 キャリブレータ ツールを使用した TX テスト
      1. 5.2.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    3. 5.3 無線ツールを使用した RX テスト
    4. 5.4 キャリブレータ ツールを使用した RX テスト
  9. 6 BLE テスト
    1. 6.1 無線ツールを使用した TX 電力
    2. 6.2 HCI コマンドを使用した TX 電力
    3. 6.3 無線ツールを使用した RX 感度
    4. 6.4 HCI コマンドを使用した RX 感度
  10. 7 トラブルシューティング / FAQ
  11. 8 デューティ サイクル表
  12. 9 まとめ
  13. 10参考資料

キャリブレータ ツールを使用した RX テスト

このセクションでは、キャリブレータ ツールを使用した感度テストについて説明します。キャリブレータ ツールが設定されていない場合は、「キャリブレータ ツールの使用の開始」セクションに移動してから続行してください。感度テストの実行方法の参照として、以下のフローの例を使用します。キャリブレータ ツールの詳細については、該当する SDK に掲載されている CC33xx および CC35xx のキャリブレータ ツール ガイドを参照してください。

VSG:

  • キャリブレータ ツールで選択したのと同じ周波数で構成します
  • キャリブレータ ツールで選択したデータ レートに一致する波形をインポートします
  • 損失を考慮して、TX 出力をデータ シートの感度値よりわずかに高く設定します

チャネル 6 での CC33xx のフロー例、ブロードキャスト モード、11ax SU プリアンブル タイプ、MCS7 レート:

calibrator wlan0 plt power_mode on
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_manual_calib -rx 1
calibrator wlan0 cc33xx_plt start_rx -source_mac FF:FF:FF:FF:FF:FF -preamble_type 5 -rate 20
calibrator wlan0 cc33xx_plt get_rx_stats
calibrator wlan0 cc33xx_plt stop_rx

チャネル 6 での CC35xx のフロー例、ブロードキャスト モード、11ax SU プリアンブル タイプ、MCS7 レート:

wlan_start
calibrator power_mode on
calibrator tune_channel 6 0 0
calibrator set_manual_calib -rx 1
calibrator start_rx -source_mac FF:FF:FF:FF:FF:FF -preamble_type 5 -rate 20
calibrator get_rx_stats
calibrator stop_rx

注:各測定の新しい統計情報を取得するには、コマンド 4 ~ 6 を繰り返します。ストップ / スタート サイクルを省略すると、統計情報が実行中の合計として蓄積されます。

注:図 5-6は、デバイスを調整する際に役立ちます。パラメータは、表示される順序で入力する必要があります。


 RX パラメータ表

図 5-6 RX パラメータ表

注:最良の結果を得るには、このテストおよびその他の RX 感度テストを RF シールド付きエンクロージャで実行する必要があります。また、DUT が受信するパケット数と比較するために、参照として VSG から特定の数のパケットを送信するようにしてください。

パフォーマンスが低下したり、パケットが受信されなかったりする場合は、「トラブルシューティング / FAQ」の項を参照してください。