JADA310 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 必須項目
  5. 2 使用可能なツールの概要
  6. 3 無線ツールの使用の開始
  7. 4 キャリブレータ ツールの使用の開始
  8. 5 Wi-Fi テスト
    1. 5.1 無線ツールを使用した TX テスト
      1. 5.1.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    2. 5.2 キャリブレータ ツールを使用した TX テスト
      1. 5.2.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    3. 5.3 無線ツールを使用した RX テスト
    4. 5.4 キャリブレータ ツールを使用した RX テスト
  9. 6 BLE テスト
    1. 6.1 無線ツールを使用した TX 電力
    2. 6.2 HCI コマンドを使用した TX 電力
    3. 6.3 無線ツールを使用した RX 感度
    4. 6.4 HCI コマンドを使用した RX 感度
  10. 7 トラブルシューティング / FAQ
  11. 8 デューティ サイクル表
  12. 9 まとめ
  13. 10参考資料

キャリブレータ ツールを使用した TX テスト

キャリブレータ ツールがまだ設定されていない場合は、「キャリブレータ ツールの使用の開始」セクションに移動してから続行してください。TX テストの実施方法については、以下のフロー例を参考にしてください。キャリブレータ ツールの詳細については、該当する SDK に掲載されている CC33xx および CC35xx のキャリブレータ ツール ガイドを参照してください。

CC33xx 例のチャネル 6 のフロー、11ax SU プリアンブルタイプ、MCS6 レート、TX パワー 21:

calibrator wlan0 plt power_mode on 
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0 
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_manual_calib -tx 1
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_tx -preamble_type 5 -phy_rate 19 -tx_power 31
calibrator wlan0 cc33xx_plt start_tx
calibrator wlan0 cc33xx_plt stop_tx

CC35xx 例のチャネル 6 のフロー、11ax SU プリアンブルタイプ、MCS6 レート、TX パワー 21:

wlan_start
calibrator power_mode on 
calibrator tune_channel 6 0 0 
calibrator set_manual_calib -tx 1
calibrator set_tx -preamble_type 5 -phy_rate 19 -tx_power 31
calibrator start_tx
calibrator stop_tx

注:図 5-4は、デバイスを調整する際に役立ちます。パラメータは、表示される順序で入力する必要があります。


 TX パラメータ表

図 5-4 TX パラメータ表

VSA で、TX 電力、評価基板、および周波数誤差を表示できるように表を構成します。TX 電力、プリアンブル タイプ、Phy レートを変更するには、デバイスがデータシートの TX 電力仕様と、802.11 評価基板および周波数精度に関する規格を満たしていることを確認する必要があります。