JADA310 August 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E
TI EVK を使用する際、デバイスのキャリブレーションがうまくいきません。
デバイスが RX モードのときに多くのエラー パケットが表示されます。テストの設定に応じて、RF コネクタからチップへ、またはアンテナからチップへのコンデンサが使用されている場合があります。導電性テストでは、コンデンサが RF コネクタではなくアンテナに面している場合、パケットが誤って解釈される可能性があります。コンデンサが RF コネクタに面している場合も、ワイヤレス テストで同じ問題が発生する可能性があります。
VSA がデータを取得していないか、デバイスがパケットを受信していません。テスト機器のポート モードがテスト タイプと一致していることを確認します。TX テストでは、装置が VSA モードである必要があります。RX テストでは、装置が VSG モードである必要があります。さらに、DUT とテスト装置が同じチャネル上にあることを確認します。
802.11ax Trigger Based (TB) テストを実行していますが、VSA がデータを読み取っていません。トリガー ベースのテストには、無線機ツールまたはキャリブレータ ツールを使用しているかどうかに関係なく、さらにいくつかの設定が含まれます。これらは VSA で正確に一致する必要があります。次の設定があります。GI LTF タイプ、LTF 数、RU アロケーション、PHY レート。
予想よりも低い TX 出力値が表示されています。