JAJAAA7N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2Bluetooth 認証
    1. 2.1 一般ガイドライン
      1. 2.1.1 製品リストの作成
        1. 2.1.1.1 製品の詳細を提供します
        2. 2.1.1.2 設計を指定します
        3. 2.1.1.3 管理料金を支払います
        4. 2.1.1.4 送信
        5. 2.1.1.5 検証
      2. 2.1.2 該当する TCRL
    2. 2.2 CC23xx と CC27xx のガイドライン
      1. 2.2.1 CC2340Rx と CC27xx 認定済み設計
    3. 2.3 CC13xx と CC26xx のガイドライン
      1. 2.3.1 CC13xx と CC26xx 認定済み設計
      2. 2.3.2 エラッタに関する情報
        1. 2.3.2.1 エラッタ 10734
        2. 2.3.2.2 エラッタ 11838
    4. 2.4 CC254x のガイドライン
      1. 2.4.1 認定済み設計 CC254x
    5. 2.5 RF PHY テスト パラメータ
    6. 2.6 Bluetooth および規制テスト モードを有効にする方法
      1. 2.6.1 Bluetooth RF-PHY テスト
        1. 2.6.1.1 規制承認テスト
    7. 2.7 よくある質問
  6. 3FCC 認定
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 認定
  8. 5カナダ産業省 (IC) 認定
    1. 5.1 IC ID
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

エラッタ 11838

暗号化キーのサイズに関連するエラッタ 11838 は、Bluetooth コア仕様 v4.2、5.0、5.1 に適用されます。CC26x0 または CC13x0 と、CC26x2 または CC13x2 の各デバイスで、エラッタが必須です。CC254x デバイスには Bluetooth コア仕様 v4.0 が実装されているため、このエラッタは CC254x デバイスには影響を与えません。

CC26x0 または CC13x0 について、

  • SIMPLELINK-CC2640R2-SDK バージョン 4_10_00_10 内にリリースされた BLE5-Stack バージョン 1.01.09.00 で更新が行われました。4_10_00_10 より前の SDK バージョンを使用している場合は、新しい SDK バージョンに移行する必要があります。
  • SIMPLELINK-CC2640R2-SDK バージョン 4_10_00_10 内にリリースされた BLE-Stack バージョン 3.03.03.00 で更新が行われています。4_10_00_10 より前の SDK バージョンを使用している場合は、新しい SDK バージョンに移行する必要があります。

CC26x2 または CC13x2 については、SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK バージョン 4_10_00_78 でリリースされた BLE5-Stack バージョン 2.01.02.00 で更新が行われています。4_10_00_78 より前の SDK バージョンを使用している場合は、新しい SDK バージョンに移行する必要があります。

CC26x0 または CC13x0、および CC26x2 または CC13x2 は、エラッタ 11838 が実装されていることを証明するため、認定プロセスでいくつかの追加のテスト証拠またはテスト レポートが必要になることがあります。ユーザーはこの追加資料を E2E [24] で見つけることができます。CC26x2 または CC13x2 デバイスの場合、SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK バージョン 4.40 内にリリースされた BLE5-Stack 2.2.x.x は TCRL 2020-1 で認定されています。したがって、エラッタ 11838 の追加のテスト証拠やテスト レポートは必要ありません。