JAJAAA7N April 2019 – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10
テスト ケース レファレンス リスト (TCRL) は、新しいテストケースを紹介し、テストケースを削除し、テストケースを分類する生きた文書です。TCRL は Bluetooth SIG[26] によって提供されて、Bluetooth 認定の唯一の参考資料です。
すべての TCRL には、利用可能な日付と有効な日付があります。利用可能日は、TCRL が Bluetooth SIG によって最初に公開された日付を表します。有効日は、TCRL が認定に必須である日付を表します。以前の TCRL リリースは、新しい TCRL リリースがアクティブ日に達すると非アクティブになります。
認定コンポーネント QDID または DN の有効期間は無制限です。新しい TCRL リリースでは、QDID または DN の有効性は変更されません。つまり、TCRL が非アクティブになっても、QDID または DN を参照できます。TCRL が時間とともに変化した結果、以前に存在していたテスト証拠がない新しいテスト ケースが導入される可能性があります。コンポーネントがまだ 3 年間の期間内である場合、メンバーは、元のコンポーネントの評価日以降に TCRL リリースで導入され、既存の ICS 選択に関連付けられている新しいテスト ケースをテストしたり、影響を受けるテストケースを再実行したりする責任を負いません。また、テスト仕様エラッタ (TSE) による影響を受けたテストケースの再実行も同様です。メンバーは、元のコンポーネント認定以降に TCRL リリースで導入された優先エラッタム [27] に設計が準拠していることを確認する必要があります (また、必要に応じて、に関連する新しいテストケースのテスト証拠を提供する必要があります)。E2E [24] では、QDID で使用される TCRL とアクティブな TCRL の間に追加された必須のエラッタに対応する追加のテストレポートとテスト証拠が提供されています。
TCW および適用可能な追加 TCW の詳細は、Bluetooth SIG [28] で提供されています。