JAJAAA7N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2Bluetooth 認証
    1. 2.1 一般ガイドライン
      1. 2.1.1 製品リストの作成
        1. 2.1.1.1 製品の詳細を提供します
        2. 2.1.1.2 設計を指定します
        3. 2.1.1.3 管理料金を支払います
        4. 2.1.1.4 送信
        5. 2.1.1.5 検証
      2. 2.1.2 該当する TCRL
    2. 2.2 CC23xx と CC27xx のガイドライン
      1. 2.2.1 CC2340Rx と CC27xx 認定済み設計
    3. 2.3 CC13xx と CC26xx のガイドライン
      1. 2.3.1 CC13xx と CC26xx 認定済み設計
      2. 2.3.2 エラッタに関する情報
        1. 2.3.2.1 エラッタ 10734
        2. 2.3.2.2 エラッタ 11838
    4. 2.4 CC254x のガイドライン
      1. 2.4.1 認定済み設計 CC254x
    5. 2.5 RF PHY テスト パラメータ
    6. 2.6 Bluetooth および規制テスト モードを有効にする方法
      1. 2.6.1 Bluetooth RF-PHY テスト
        1. 2.6.1.1 規制承認テスト
    7. 2.7 よくある質問
  6. 3FCC 認定
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 認定
  8. 5カナダ産業省 (IC) 認定
    1. 5.1 IC ID
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

エラッタ 10734

CC26x0/CC13x0 と CC26x2/CC13x2 の各デバイス (CC254x デバイスではありません) では、ペアリングに関連するエラッタ 10734 が必須です。

CC26x0 または CC13x0 の場合、このエラッタが原因で、BLE-Stack のいずれもコード変更を必要としません。CC26x2 または CC13x2 については、SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK バージョン 3.30 でリリースされた BLE5-Stack バージョン 2.01.00.00 で更新が行われています。ユーザーが 3.30 より前の SDK バージョンを使用している場合、ユーザーはローカルの営業チームに連絡して、適切な修正を実施するよう依頼されます。

CC26x0、CC13x0、および CC26x2 または CC13x2 では、エラッタ 10734 が実装されていることを証明するために、認定プロセスでいくつかの追加のテスト証拠やテストレポートが必要になることがあります。ユーザーはこの追加資料を E2E [24] で見つけることができます。CC26x2 または CC13x2 デバイスの場合、SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK バージョン 4.40 内にリリースされた BLE5-Stack 2.2.x.x は TCRL 2020-1 で認定されています。したがって、エラッタ 10734 の追加のテスト証拠やテスト レポートは必要ありません。