JAJAAA7N April 2019 – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10
Bluetooth 最終製品を市場にリリースするには、設計を認定する必要があります。テキサス インスツルメンツは、すべての Bluetooth Low Energy ワイヤレスマイコンと関連する Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタックについて、対応する認定設計リスト (QDL) [2] と認定設計識別番号 (QDID) または設計番号 (DN) を提供しています。つまり、システム インテグレータでは Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック テストは必要ありません。
BLE-Stack への準拠に加えて、無線とアンテナ インターフェイスの物理性能が Bluetooth RF-PHY の最小性能要件を確実に満たすように、RF-PHY テストを実施する必要があります。これは、ハードウェア設計全体 (最終製品) に直接接続されています。テキサス インスツルメンツは通常、コア包括的な構成 (従来は最終製品リスト (EPL) と呼ばれていました) および RF-PHY 認定を、TI リファレンス デザインを実装した選択された開発キットに対して実施し、関連する DN/QDID が利用可能になった場合に提供されます。TI RF-PHY 設計が十分近く、関連するテキサス インスツルメンツのリファレンス デザインの設計ガイドラインに従う場合、テキサス インスツルメンツの RF-PHY は最終製品の認定に参照できます。Bluetooth 認証コンサルタント [7] (BQC) は、製品とともにそれ以上の RF-PHY テストが必要かどうかを評価することができます。最終製品の設計者は、Bluetooth SIG の要件に準拠する責任を負います。
RF-PHY テストは、Bluetooth 認定済みテスト施設 (BQTF)、(7Layers [3]、Dekra [4]、TUV Rheinland [5] および Wipro [6]など) で実施する必要があります。通常、試験所には BQC もあり、これは認証プロセスを通じてさらなるガイダンスに使用できます。
このドキュメントのガイドラインは、Bluetooth SIG のウェブサイトにある Bluetooth 認定および宣言プロセス[9]に従って、認定および宣言プロセスを完了するために使用できます。