JAJSXB4A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、IPROPI ピンで電流センス、VPVDD の監視、およびダイ温度の出力を備えています。この情報は、負荷のステータスやレギュレーション (OUTx 上)、ダイ温度のチェック、またはローカル モータ電源電圧の供給に使用できます。これらの統合機能により、複数の外部センス抵抗やセンス回路が不要になり、システム サイズ、コスト、複雑さを削減できます。
シャントレス ハイサイド電流ミラー構成により、負荷電流を検出します。IPROPI 出力電流は、有効化されたドライバ (OUTx) の瞬時電流に対して、固定の比率 AIPROPI で決まります。サーマル クラスタ出力は、対応するゾーン温度検出回路から供給されます。ローカル モータ電源の PVDD センスと温度センスは、IPROPI 抵抗を介して IPROPI ピンの電流出力に変換され、5V および 3.3V の ADC ピンに対応するスケーラブルな出力電圧を可能にします。
IPROPI センス出力においては、選択されたスケール (負荷電流、電圧、または温度) の最大値が、最大 IPROPI 出力電流 2mA で表されます。例えば、8A の負荷を駆動している場合 (これはドライバの最小 OCP)、OUT5 の IPROPI を選択すると、想定される IPROPI 出力電流は 2mA になります。負荷電流がドライバの最小 OCP をわずかに上回る場合、IPROPI 出力電流が IPROPI の電流検出比に従っているかどうかを確認できず、場合によっては OCP シャットダウンが発生することがあります。
ビット IPROPI_SEL は、IPROPI ピンにどの出力が多重化されるかを定義します (以下の表に示す制御値を示します):
| IPROPI_SEL | 出力 |
|---|---|
| 00000b | 出力なし |
| 00001b | OUT1 による電流検出 |
| 00010b | OUT2 による電流検出 |
| 00011b | OUT3 による電流検出 |
| 00100b | OUT4 による電流検出 |
| 00101b | OUT5 による電流検出 |
| 00110b | OUT6 による電流検出 |
| 00111b | OUT7 による電流検出 |
| 01000b | OUT8 による電流検出 |
| 01001b | OUT9 による電流検出 |
| 01010b | OUT10 による電流検出 |
| 01011b | OUT11 による電流検出 |
| 01100b | OUT12 による電流検出 |
| 01101b | RSVD |
| 01110b | RSVD |
| 01111b | RSVD |
| 10000b | VPVDD 検出の公称範囲 (5V ~ 22V) |
| 10001b | サーマル クラスタ 1 |
| 10010 | サーマル クラスタ 2 |
| 10011 | サーマル クラスタ 3 |
| 10100 | サーマル クラスタ 4 |
| 10101 | VPVDD 検出 High レンジ (20V ~ 32V) |
IPROPI ピンは多目的ピンで、ハーフ ブリッジの 2 番目の PWM ピン制御入力オプションとしても使用できるため、IPROPI/PWM2 ピンのモードは、レジスタ IC_CTRL のビット IPROPI_MODE で制御されます。
次の図は、選択可能な IPROPI 出力の簡単なブロック図を示しています。
IPROPI リセット、ブランク、セトリング時間:上記の表から IPROPI 出力オプションのいずれかを選択するとき、IPROPI_SEL ビットを使用して、最初に IPROPI 出力は 5.5μs 内で 0V にリセットされます。このリセットは、すべての IPROPI 出力の選択または遷移に対して発生します。誤った読み取りを防ぐために、いずれかのドライバまたはセンス出力をオンにした後、回路が安定するまで IPROPI の信号はブランキングされます。ハイサイド ドライバの場合、その時間はおおよそ 60μs です。
電流 (I OUTx) センス:電流出力の場合、IPROPI 出力のアナログ電流は AIPROPI で次のようにスケーリングされます。
PVDD センス:PVDD 電圧センス出力には、次の 2 つの範囲があります:
次に例を示します。
PVDD 検出フォルト動作:IPROPI PVDD 電圧センス出力は有効で、VPVDD がPVDD UV スレッショルドを上回っているとき、および VDVDD が推奨される最小動作電圧を上回っているときに利用可能です。
VPVDD が PVDD OV スレッショルドを上回っても、PVDD 検出出力はサポートされます。ただし、公称範囲 (5V ~ 22V) の IPROPI PVDD 検出出力は、VPVDD > 22V 以上では検証できません。1/16,500 のハイレンジ IPROPI PVDD 検出出力比は 20V ~ 32V 以内で有効ですが、VPVDD (32V) を超えると検証することはできません。
PVDD センスが利用できない故障:
温度検出出力:IPROPI 出力は、4 つのサーマル クラスタ温度のいずれか 1 つで、アナログ電圧を表現することもできます。これはテストと評価に使用することを意図していますが、デバイスの実行時に使用することはできません。
IPROPI 出力電流が利用可能な最大内部温度は 195°C で、この時点で IPROPI 出力電流は 1.94mA です。IPROPI 電流出力は、40°C ~ 195°C の温度範囲に従ってスケーリングされます。IPROPI 出力電流の式は次のとおりです:
IIPROPI = α + β×tここで、α はオフセットが 1.49mA にほぼ等しく、β は 2.32 μ A/°C、「t」は温度です。温度に戻すためには、温度について解くと次のようになります:
t = (IIPROPI - α)/βRIPROPI で生成される電圧は、次のようになります:
t = ([VIPROPI/RIPROPI] - α)/β例えば、クラスタ温度が 0°C のとき、IPROPI 出力電流は 1.49mA です。145°C での IPROPI の出力電流は 1.83mA です。
比例電圧 VIPROPI を生成するには、外付け抵抗 (RIPROPI) を介して IPROPI ピンをグランドに接続する必要があります。これにより、アプリケーション内の RIPROPI抵抗の両端の電圧降下として IPROPI 電流を測定することができ、コントローラの ADC の全範囲が利用可能になります。
IPROPI 抵抗の値を選択するときは、最大動作 IPROPI 出力電圧は 4.7V であることに注意してください。この値は、最大センス値 (ドライバの最大負荷電流など) で IPROPI 出力電圧を 5.3V に駆動する IPROPI の出力誤差 10% を考慮しています。この電圧を下回るようにするには、2.35kΩ による 2mA が約 4.7V であるため、2.35kΩ 未満の抵抗値を使用します。MCU の電圧 3.3V が必要な場合、この IPROPI の出力誤差が 10% であることを考慮して、MCU の絶対最大電圧を下回るような抵抗を求めます。