JAJU892A May 2023 – April 2024
このリファレンス デザインは、ホールまたは直交エンコーダ インターフェイス (QEI) モード ベースのセンサ付きモーター制御アルゴリズムもサポートしています。MSPM0G には、2 または 3 信号の QEI をサポートする TIMG タイマが搭載されています。QEI モードで構成すると、TIMG は、直線運動または回転運動の相対的な位置決めと移動量に関する情報を提供するために直交エンコード信号を収集できます。
QEI は、2 つのグレイ コード化された直交入力信号 PHA と PHB、およびインデックス入力信号 IDX で構成されます。入力信号はすべて単一のカウンタの CCP 入力に送られます。PHA と PHB は CCP0 と CCP1 にマップされ、IDX は個別の入力として取り込まれるようになります。
このリファレンス デザインは、以下のように 3.3Vまたは 5V レベルのホール効果センサをサポートしています。
図 3-6 に、ホールおよび QEI インターフェイス回路を示します。