JAJUA31A September 2017 – October 2025
LCD モジュールには、単一の COM8 コネクタおよびインターフェイスが搭載されています。このコネクタは、Wi-Fi インターフェイスを追加するために、TI の WiLink8 系デバイスを接続できるよう設計されています。COM8 コネクタは Samtec 製カードエッジ型コネクタ (部品番号 MEC) であり。このコネクタは TI WiLink8 タイプのボードに対応しており、詳細については TI WiLink8 ボードのドキュメントを参照してください。
COM コネクタには、電源として 3.6V が必要です。そのため、ベース電源である 5.0V からこの電圧を生成するために、TPS74801 LDO レギュレータが使用されています。COM ボード上の信号はすべて 1.8V レベルで動作します。したがって、3.3V で動作する特定の信号については、AM572x レールとの間で 3.3V を変換する電圧トランスレータが配置されています。
TI の WiLink8 評価モジュールにはアンテナが内蔵されています。ただし、LCD モジュールには必要に応じて外部アンテナ付きカスタム ボードを取り付けられるよう、専用の開口部が設けられています。