JAJZ034E October 2022 – July 2025 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
ePWM:ePWM グリッチは、ブランキング ウィンドウの終了時にトリップがアクティブのままの場合、発生する可能性があります
0、A、B、C
ブランキング ウィンドウは通常、システムへの誤ったトリップを引き起こす可能性のある遷移中の PWM トリップ イベントをマスクするために使用されます。ブランキング ウィンドウ サイクルの終了後、3 未満の ePWM クロックの間 ePWM トリップ イベントがアクティブのまま維持されている場合、ePWM 出力に望ましくないグリッチが発生する可能性があります。
図 3-2に、不要な EPWM 出力が発生する可能性のある時間を示します。
図 3-2 望ましくないトリップ イベントとブランキング ウィンドウの期限切れ図 3-3に、ブランキング ウィンドウが閉じる前または 3 サイクル後にトリップイベントが 1サイクル以内に終了した場合に可能性のある 2 つの ePWM 出力を示します。
図 3-3 結果として望ましくない ePWM 出力が発生する可能性がありますブランキング ウィンドウを延長または短縮して、不要なトリップ動作を回避します。