JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
PoC のノイズを測定するときは、潜在的な干渉や測定ノイズを最小限に抑えるため、適切なプローブ手法が重要です。デシリアライザ基板をプローブしてシステムの RIN+ ノイズを測定するときは、IC の RIN+ ピンを直接プローブすることが推奨されます。さらに、PCB 基板上のピン付近のグランド プレーンにアクセスして、プローブを接地します。ピンの近くで接地することで、グランド ループを最小限に抑え、測定ノイズを低減できます。ノイズ測定の収集に使用するプローブも、結果に影響を及ぼす場合があります。グランドへの経路ができるだけ短くなるよう、プローブを選択します。たとえば、ワニ口クリップや、その他の種類の大きなクリップではなく、短いグランド スプリングを使用してプローブを接地します。これによりグランド ループが最小化され、測定ノイズを低減できます。ノイズを測定するときは、テストに使用するシステムが、最終的に運用されるシステムを正確に表現していることが重要です。意図された種類と長さのケーブルを使用し、デシリアライザ、シリアライザ、イメージャはすべて目的の動作モードで動作するように構成する必要があります。