JAJSR62A September 2023 – May 2024 LMG3522R050 , LMG3526R050
PRODUCTION DATA
ドライバが検出できる電流故障には、過電流故障と短絡故障の2種類があります。
過電流保護(OCP)回路は、ドレイン電流を監視し、電流信号を内部で設定された制限値IT(OC)と比較します。過電流を検出すると、LMG352xR050はサイクル単位の過電流保護を行います(図 7-4を参照)。このモードでは、ドレイン電流がIT(OC)に遅延toff(OC)を加えた値を超えると、GaNデバイスがシャットオフされますが、INピン信号がLOWになると過電流信号はクリアされます。次のサイクルで、GaNデバイスは通常どおりオンにすることができます。サイクル単位の機能は、定常状態の動作電流がOCPレベルを下回っているが、過渡応答が依然として電流制限に達する可能性があり、回路の動作を一時停止できない場合に使用できます。サイクル単位の機能により、過電流によって発生する導通損失によってGaNデバイスが過熱することも防止されます。
短絡保護(SCP)はドレイン電流を監視し、電流がOCスレッショルドとSCスレッショルドとの間を横切るときに、電流のdi/dtがスレッショルドdi/dtT(SC)を超えた場合にトリガします。OC検出信号をtOC,window分遅延させ、より高い電流SC検出スレッショルドを使用することで、このdi/dt検出を実行します。遅延OCが遅延SCの前に発生すると、di/dtがスレッショルドを下回る場合に、OCがトリガされます。最初にSCが検出されると、di/dtは十分高速で、図 7-5に示すようにSCが検出されます。この非常に大きいdi/dt電流は通常、ハーフブリッジの出力が短絡することによって発生し、その状況でGaNが動作を継続するのに損傷を与える可能性があります。したがって、短絡故障が検出された場合、意図的に低速化されたドライバでGaNデバイスがオフになるため、ターンオフイベント中にオーバーシュート電圧とリンギングを低減できます。この高速応答回路により、急激な短絡状況が発生した場合でもGaNデバイスを保護できます。この保護では、GaNデバイスをシャットオフして、仕様に定義されている時間にわたってINピンをLowに保持するか、またはVDDの電源をオフにすることによって、故障がリセットされるまで保持します。
ハーフブリッジのOCPまたはSCP中、電流が上限値に達し、保護によってデバイスがオフになった後でも、デバイスのPWM入力は依然としてHighであり、相補型デバイスのPWM入力をLowに維持している可能性があります。この場合、同期整流を行わずに、負荷電流が相補型デバイスの第3象限を通って流れる可能性があります。GaNデバイスのドレインからソースへの高い負のVDS(-3V ~ -5V)は、第3象限損失が大きくなる可能性があります。これはデッド・タイム損失と同様ですが、より長い時間です。
安全性についての考慮事項として、SCPでリセットが行われるまでデバイスがラッチされている間、OCPではサイクルバイサイクル動作が可能です。OCPおよびSCP故障の通知方法については、故障通知セクションを参照してください。