JAJZ025C November 2023 – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
割り込みおよびエラー アグリゲータ キャプチャ レジスタの競合状態により、イベント ミスが発生します
キャプチャ レジスタで競合状態が発生する可能性があり、同じレジスタの他のイベントがレジスタへの書き込みによってクリアされている間にイベントが失われる可能性があります。この問題の影響を受けるレジスタは、以下のとおりです。
MSS_CTRL:*INTAGG_STATUS_REG、*TPCC_ERR/INTAGG_STATUS_RAW
ISR で次の手順に従います。
1) ISR を終了する前に、*_ERRAGG_RAW を読み取り、*_ERRAGG_MASK を使用して論理積をとってビット有効性をチェックします。
2) いずれかのビットがセットされている場合、割り込み/エラーが発生し、*_ERRAGG_STATUS をクリアしている間にこれが失われたことを意味します。
3) ISR 内の対応するビットを処理してから、ISR を終了します。そのため、STATUS と「RAW&MASK」の両方が 0 になった後で ISR を終了する必要があります