JAJZ025C November 2023 – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
CONTROLSS-ePWM:ePWM グリッチは、ブランキング ウィンドウの終了時にトリップがアクティブのままの場合、発生する可能性があります
ブランキング ウィンドウは通常、システムへの誤ったトリップを引き起こす可能性のある遷移中の PWM トリップ イベントをマスクするために使用されます。ブランキング ウィンドウ サイクルの終了後、3 未満の ePWM クロックの間 ePWM トリップ イベントがアクティブのまま維持されている場合、ePWM 出力に望ましくないグリッチが発生する可能性があります。
以下の画像に、不要な ePWM 出力が発生する可能性のある時間を示します。

以下の画像に、ブランキング ウィンドウが閉じる前または 3 サイクル後にトリップイベントが 1 サイクル以内に終了した場合に可能性のある 2 つの ePWM 出力を示します。

トリップ入力がこの範囲(ブランキング ウィンドウの閉じる 1 サイクル前および 3 サイクル後)に入るようなブランキング ウィンドウの構成は避けてください。