JAJSXM1 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
出力段では N チャネル FET を使用しているので、ハイサイド FET を完全に拡張にするには、VM 電源よりも高いゲート駆動電圧が必要です。MCT8376Z-Q1 は、この目的のために、VM 電源よりも高い電圧を生成するチャージ ポンプ回路を内蔵しています。
チャージ ポンプを動作させるには、1 つの外付けコンデンサが必要です。これらのコンデンサの詳細 (値、接続など) については、ブロック図、ピンの説明、セクション (セクション 7.3) を参照してください。
nSLEEP が Low になるか、または過熱シャットダウンが実行されると、チャージ ポンプはシャットダウンします。