CCS を起動してプロジェクトを開くには、次の手順を行います。
- エミュレータを J15 に接続します。
- 図 3-23 に示すように、AC 電源または DC 電源を J5 に接続します。
- CCSv12.5 (またはそれ以降) を開きます。プロジェクトには、C2000 コントローラ ベースのハードウェアで実行できる実行形式出力ファイル (.out) の生成に必要な、すべてのファイルとビルド オプションが含まれています。メニュー バーで、[Project] → [Import CCS Project] をクリックします。 [Select search-directory:] の下で C2000Ware Motor Control SDK フォルダに移動し、
<install_location>\solutions\tida_010273_GaNInv を選択します。[Finish] をクリックして、関連プロジェクトを CCS にインポートします。 このプロジェクトは、プロジェクトのビルドに必要なすべてのツール (コンパイラ、アセンブラ、リンカ) を呼び出します。 - 左側のプロジェクト ウィンドウで、[Project] の左側にあるプラス記号 (+) をクリックします。プロジェクト ウィンドウの例を図 3-20 に示します。