JAJUA49B September 2022 – November 2025
SoC の 4 つの UART ポートは、UART-USB 機能用に FT4232H と接続されており、micro-B コネクタ (J26) に接続されています。付属の USB ケーブルを使用して EVM をホストに接続すると、ホストは仮想 Com ポートを確立できます。このポートは、任意の端末エミュレーション アプリケーションで使用できます。FT4232H はバス電源供給方式です。FT4232H 用の仮想 Com ポート ドライバは、https://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT4232H.htmから入手できます。
FT_Prog には、次の 3 つの動作モードがあります:アイドル モード、プログラム モード、および編集モード。FT_Prog プログラミング パラメータは、EEPROM テンプレートと呼ばれるファイルに保存できます。一度定義したEEPROMテンプレートは、FT_Prog で読み込んで EEPROM の書き込みに使用できます。
図 3-14 AM64x/AM243x UART インターフェイス