JAJUA49B September 2022 – November 2025
該当する EVM リビジョン:C、D
問題の説明:多くのコスト削減型プラグ設計では、J6 DC バレル ジャック コネクタをホットプラグしようとする際に、安全な「グランド優先接続」が確立されているかどうかを検証しません。これは、断続的なブラウンアウト タイプの状態が発生し、基板が損傷する可能性があります。
ソリューション:コネクタ側で電源装置をホットプラグすることは推奨されません。基板の電源を入れるときや取り外すときは、本書のはじめにセクションで説明されている電源オン / オフの手順に従う必要があります。また、セクション 3.1の「電源」セクションに記載されているように、EVM リビジョンの推奨部品番号を使用していることを確認してください。