JAJUA49B September 2022 – November 2025
この EVM は、以下のタイマと割り込みオプションをサポートしています。
3 つのプッシュ ボタン スイッチを使用すると、MCU_PORz、MCU_RESETz、RESET_REQz をリセットできます。GPIO 割り込み用にプッシュ ボタン スイッチが 1 つあり、メイン ドメインと MCU ドメインの両方の GPIO ピンに接続されています。
ウォーム リセットは、テスト オートメーション ヘッダ、または手動リセット スイッチ SW4 (SoC) および SW6 (MCU) からも適用できます。
パワーオン リセット入力は、スイッチ SW7 を介して印加できます。