JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
フラッシュ ストレージの要件を最小限に抑えるため、パターン画像を圧縮形式で保存することを推奨します (しかし必須ではありません)。DLPC900 でサポートされている圧縮形式は、BMP ランレングス エンコーディング (RLE) のサブセットです。DLPC900 は、パターン画像を外部フラッシュからロードする際、またはパターン オン ザ フライ モードを使って内部メモリにロードする際に、パターン画像の解凍を実行できます。画像が圧縮されていない場合、DLPC900 は解凍を実行しません。
画像を最も効率的に保存および圧縮するため、保存する画像を 24 ビット RGB ビットマップ画像のグループにパックします。
圧縮された画像は、標準的な BMP 形式の画像のように上下逆ではなく、右側を上にして保存する必要があります。
RLE では、圧縮された画像が圧縮されていない画像より大きいのか小さいのかという疑問が常に付きまといます。どちらの方法を使うかは、プログラマに任されています。