JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
混合減衰では、tOFF 時間の初めの一定期間 (30% または 60%) は高速減衰で開始し、その後 tOFF の残り時間は低速減衰に切り替わります。混合減衰モードを選択するときは、以下の点を考慮する必要があります。
このモードでは、低速減衰よりもリップルが大きくなります。
電流減少ステップでは、混合減衰は低速減衰よりも速く、新しい ITRIP レベルに落ち着きます。
電流が長時間同じレベルに保持される場合 (ステップ入力なし)、またはステッピング速度が非常に遅い場合、混合減衰を使用すると、モータ巻線に逆起電力が存在しないときに電流をレギュレーションに維持できます。
30% または 60% の固定混合減衰方式を採用すると、可聴周波数範囲に収まる電流レギュレーションのパターンが繰り返され、モーターの動作にノイズが発生する可能性があります。