JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
水晶振動子のレイアウトによって寄生容量を低減でき、さらに重要なことには発振器の入力で結合することによるノイズを低減できます。発振器の入力にノイズが発生すると、クロック グリッチ、フラッシュの破損、システム クラッシュなどの深刻な副作用につながる可能性があります。これは、CC26xx と CC13xx の各デバイスは、高周波および低周波のシステム クロックとして水晶発振器に依存しているためです。
水晶振動子のレイアウトについて、以下にいくつかの推奨事項を示します。
図 4-1 に、CC26xx リファレンス デザインのレイアウトの最上位層を示します。下層はソリッドのグランド プレーンです。詳細については、『SimpleLink™ CC2650 評価基板キット 4XD (CC2650EM-4XD) v1.0.3 設計ファイル』を参照してください。同じ水晶振動子レイアウトを CC13xx デバイスで使用できます。
図 4-1 CC26xx 評価基板のレイアウト