JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 の設計における最も注目すべき革新のひとつは、電流合成回路です。この回路は、ON 時間のサンプリングと OFF 時間の下降傾斜の模擬を組み合わせることで、インダクタ電流を同期的に監視します。
GDA 出力および GDB 出力のオン時間中は、インダクタ電流がそれぞれ CSA ピンおよび CSB ピンに記録され、各出力相の電流変圧器ネットワークを介して記録されます。一方、VINAC および VSENSE ピンを通じて入力電圧と出力電圧を継続的に監視することで、UCC28070-Q1 は各出力の OFF 時間中のインダクタ電流の下降傾斜を内部的に再現することができます。RSYNTH 抵抗 (RSYN) の選択により、式 12に基づいて内部応答を調整し、さまざまなアプリケーションで予測される広範なインダクタンスに対応できます。
電源投入時や AC 停電復帰時の突入電流サージでは、VVSENSE < VVINAC となり、合成された下降傾斜はゼロになります。この場合、合成されたインダクタ電流は IMO リファレンスを上回ったままとなり、電流ループはデューティ サイクルをゼロに駆動します。これにより、サージ時に MOSFET に過度の負荷がかかるのを防ぐことができます。VVINACが VVSENSE を下回ると、定常状態動作が再開するまでデューティ サイクルは増加します。
図 6-2 インダクタ電流の下降傾斜
ここで