JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
このセクションでは、パターンの画像とバッチ・ファイルをファームウェアに追加する方法について説明します。これらの手順を使用して、フラッシュにパターンを追加し、電源オン時に DLPC900 に自動的にアップロードできます。このプロセスを開始するとき、GUI は接続されていません。
これらの手順により、[pattern mode] タブと [batch file ] タブにそれぞれ配置されているパターンの画像とバッチ・ファイルを含む、新しいファームウェア・イメージが生成されます。システムに接続すれば、このファームウェア・ファイルをアップロードできます。以前に作成したバッチ・ファイルをロードするときは、事前に保存されたパターンがスタートアップ時に実行されるよう、バッチ・ファイルの先頭が DISP_MODE : 0x03 コマンドで、末尾が PAT_START_STOP : 0x02 コマンドであることを確認してください。
画像のみを追加するファームウェアを構築することもできます。この場合、LUT を更新して画像を実行するバッチ・ファイルを追加します。