パターン・オン・ザ・フライ・モード は、パターン・シーケンスを作成するための最も簡単で迅速な方法です。次の手順に従い、3 つの画像を使用して簡単なパターン・シーケンスを作成します。
- EVM の電源がオンで、正しく動作しており、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に点灯していることを確認します。
- [Operating Mode] グループ・ボックスから [Pattern On-The-Fly Mode] を選択してから、[Pattern Design] ボタンをクリックすると、図 7-6 に示すような大きな黒いパネルが表示されます。
- メニュー・バーの [Add Pattern] ボタンをクリックし、サンプルの画像ディレクトリから 3 つのビットマップ画像を参照します。使用する EVM に応じたイメージ・フォルダから選択します。3 つの画像はすべて、[open file] ダイアログ・ウィンドウ内で同時に選択できます。一度に複数のファイルを選択すると、オペレーティング・システムは選択した順序でイメージをロードできない場合があります。事前に定義された順序で画像を追加するには、[Load] ボタンを使用します。このオプションは、各ビットマップのファイル名が目的の順序で指定されたテキスト・ファイルから画像をロードします。または、順序を保証するため、[Add Patter] ボタンを使用して、1 つずつ順に画像を追加することもできます。ファイルから画像をロードする例を、図 7-8 に示します。ビットマップ画像は、テキスト・ファイルと同じディレクトリに配置する必要があります。画像を追加してから、図 7-9 を参照してください。
- ここで、ディスプレイの各パターンを個別に選択でき、複数を同時に選択することもできます。順に並んでいる複数のパターンを選択するには、Shift キーを押しながらクリックします。順に並んでいない複数のパターンを選択するには、Ctrl キーを押しながらクリックします。メニュー・バーの [Select All Patterns] ボタンを使用しても、すべての画像を選択できます。
- 最初のパターンを選択し、ビット深度 1 を選択します。露出を 100000μs に、ダークタイムを 50000μs に設定します。ダークタイムとは、パターンが終了してから、次のパターンの開始までの時間です。カラーの「赤色」を選択します。
- 2 番目のパターンを選択し、ビット深度 1 を選択します。露出を 150000μs に、ダークタイムを 75000μs に設定し、カラーの「緑色」を選択します。
- 3 番目のパターンを選択し、ビット深度 1 を選択します。露出を 200000μs に、ダークタイムを 100000μs に設定し、カラーの「青色」を選択します。パターン・シーケンスを、図 7-10 に示します。[Zoom] バーを使用して拡大と縮小を行えます。これは、多くのパターンがパネルにロードされているときに便利です。
- パターン・シーケンスを連続的に繰り返すには、[Repeat] ラジオ・ボタンを選択します。1 回だけ実行するなら、[Play Once] ラジオ・ボタンを選択します。
- [Update LUT] ボタンをクリックして、3 つのパターン画像を含むパターン・シーケンスの定義を DLPC900 にアップロードします。緑色のステータス・バーは、更新された LUT が EVM にアップロードされていることを示しています。ユーザーが新しいパターンを実際にアップロードせず、パターンの設定のみを編集した場合、このアニメーションは表示されません。パターン・シーケンスにエラーがある場合、GUI にエラー・メッセージが表示されます。
- アップロードが完了したら、[Start] ボタンをクリックします。ディスプレイに、赤色、緑色、青色のドットが繰り返し表示されます。
- パターン・シーケンスを一時停止するには、[Pause] ボタンをクリックします。パターン・シーケンスを一時停止した場所から続行するには、[Start] ボタンをクリックします。
- パターン・シーケンスを停止するには、[Stop] ボタンをクリックします。パターン・シーケンスを再開するには、[Start] ボタンをクリックします。[Stop] ボタンでパターン・シーケンスが停止している場合、パターン・シーケンスは最初から開始されます。
必要なコマンドと圧縮された画像をすべて含むバッチ・ファイルを使用して、パターン・オン・ザ・フライ・モードでパターン・シーケンスを作成する方法もあります。
バッチ・ファイルを使用してパターン・シーケンスを実行するには、次の手順に従います。
- パターン・シーケンスが現在実行中なら、停止します。
- GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
- [Enable Command Logging] チェックボックスをオンにします。
- [Clear All] ボタンをクリックして、パネル内のコンテンツをすべてクリアします。
- [Load Batch File] ボタンをクリックし、サンプル画像ディレクトリにある onthefly.txt ファイルを選択します。使用する EVM に適したファイルを選択してください。
- [Execute All] ボタンをクリックします。バッチ・ファイルが実行されるまで待ちます。
- GUI の上端にある [Pattern Mode] ボタンをクリックします。
- [Start] ボタンをクリックします。
- この例を終了するには、[Stop] ボタンをクリックします。