JAJU919 December 2023
これは FOC における最も重要な変換です。実際には、この投影は (d, q) 回転リファレンス フレームの 2 相直交座標系 (α, β) を変更するものです。d 軸が回転子フラックスと一直線上にあるものとして、図 2-11 に 2 つのリファレンス フレームの電流ベクトルの関係を示しています。
電流ベクトルのフラックス成分とトルク成分は 式 8 で決定されます。
ここで、
これらの成分は、電流ベクトル (α、β) の成分と回転子フラックスの位置に依存します。適切な回転子フラックスの位置がわかると、この投影によって d、q 成分は一定になります。これで 2 相電流は DC 量 (時不変) に変わります。この時点で、一定の isd (フラックス成分) と isq (トルク成分) の電流成分が別々に制御されるため、トルク制御が容易になります。