JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
NCO_ALM レジスタ ビットは、チャネル A または B の NCO がアップセットされているかどうかを示します。チャネル A の NCO 位相アキュムレータは、チャネル B と連続的に比較されます。アキュムレータが 1 クロック サイクルでも異なる場合、NCO_ALM レジスタ ビットが設定され、ホスト システムが 1 を書き込んでクリアされるまで設定されたままになります。この機能を使用するには、DDC A (PHASEAx、FREQAx) の各 NCO アキュムレータの位相ワードと周波数ワードを、DDC B (PHASEBx、FREQBx) の NCO アキュムレータと同じ値に設定する必要があります。たとえば、PHASEA0 は PHASEB0 と同じであり、FREQA0 は FREQB0 と同じである必要がありますが、PHASEA1 は PHASEA0 とは異なる値に設定できます。この要件により、最終的には DDC ごとに位相コヒーレント周波数ホッピングに使用可能な NCO 周波数の数を 4 個から 2 個に削減できます。DDC B は、NCOB[1:0] ピンを NCOA[1:0] とは異なる値に設定することで、DDC A とは異なる NCO 周波数を使用できます。この検出は、NCO が SYSREF または ILA シーケンスの開始によって同期された後 (NCO 同期レジスタ で決定される場合) にのみ有効です。NCO アップセット検出を正しく機能させるには、次の手順を実行します。