JAJSMP3 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
XO 入力には、モニタを使用して APLL をロックする前に入力を適格と判断するのに役立つ粗い周波数モニタがあります。
XO 周波数検出器は、入力周波数が対応する XO 入力周波数範囲である 9MHz ~ 160MHz の範囲内で検出されると、LOS_FDET_XO フラグをクリアします。XO 周波数モニタは RC ベースの検出器を使用するため、XO 入力クロックに十分な周波数安定性があるかどうかを正確に判断することはできません。安定した XO 入力があれば、PLL の起動中に APLL2 または APLL1 の VCO キャリブレーションが成功したか確認できます。外部 XO クロックの立ち上がりが遅い、または時間がかかる場合、TI は XO 入力が安定した後に APLL2 および APLL1 のキャリブレーションを強制的に実行することを推奨しています。詳細については「低速または遅延 XO 起動」を参照してください。
XO 周波数検出器は、XO_FDET_BYP ビット (図 7-17 では EN と表示) を設定することによってバイパスすることができ、その結果、XO 入力は PLL 制御ステート マシンによって常に有効とみなされます。ユーザーは、ステータス ピンとステータス ビットを通して LOS_FDET_XO ステータス フラグを確認できます。XO_FDET_BYP ビットを設定すると検出はバイパスされますが、LOS_FDET_XO ステータス フラグへの変更は反映されません。