TIDA-010244 デザインは、シャント センサを使用した最大 3 相および中間的な構成をサポートしており、この構成では 4 つの電流入力と 3つの電圧入力への接続が必要です。
AC 電圧および電流を基板に印加して、次のポイントをテストできます。
- 端子ブロック「J5」、「J6」、「J7」は、それぞれ A、B、C 相のライン電圧接続に対応しています。これらの端子ブロックには 2 つの位置があります。
- 端子ブロック「J8」、「J9」、「J10」は、それぞれ A、B、C 相のセンサ後の電流入力に対応します。これらは 3 位置の端子ブロックですが、左端と右端の位置のみが使用されます。GND に接続されている中心の位置は、シャント に接続されません。テストの際、シャントに印加される電流が 120A を超えないことを確認してください。また、テストを実行する前に、この端子ブロックがシャントの両方の出力リードと安全に接続されていることを確認してください。
- 端子ブロック「J11」は、シャント センサ後の電流入力に対応します。この端子ブロックは 3 位置ですが、左端と右端の位置のみが使用されます。GND に接続されている中心の位置は、シャントに接続されません。テストの際、シャントに印加される電流が 120A を超えないことを確認してください。また、テストを実行する前に、この端子ブロックがシャントの両方の出力リードと安全に接続されていることを確認してください。