JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VSUP は、デバイスが正常に機能するために必要な 1 次入力電源レールです。パワーオンリセット、2 つの低電圧レベルの、合計 3 つの電圧レベルがデバイスで監視されます。すべての機能と出力電圧レールがレギュレーションされる場合、デバイスは UVSUP5R を超える必要があります。VSUP が低電圧である場合、デバイスは内部レギュレータをレギュレーション状態に維持するために必要な電源を失います。これによりデバイスは、マイクロプロセッサと TCAN285x-Q1 間の通信が無効な状態になります。このモードでは、デバイスは引き続きアクティブですが、VCC1、VCC2、VEXCC では低電圧イベントが発生する可能性があり、ウォッチドッグのような他の機能はアクティブになりません。モード変更は実行できません。デバイスはバスからの情報を受信できません。そのため、マイクロプロセッサへの BWRR 信号を使用するバスウェークなど、バスからの信号を渡せません。VCC1 は、UVSUP33R/F または UVSUP5R/F の、どちらの UVSUP レベルかを決定します。VSUP がランプダウンを続けて VSUP(PU)F 未満に低下すると、デバイスは電源オフ状態に移行します。VSUP が復帰すると、最初の電源投入であるかのように、デバイスは起動します。すべてのレジスタはクリアされ、保存済みの EEPROM 値からデバイスを再構成する必要があります。UVSUP イベント中のデバイスにはいくつかの機能があります。VSUP ≥ UVSUPxxR および VCC1 が UVCC1xxR レベルを超えるまで、LDO はパススルーモードです。VCC1 < UVCC1xxF の場合、デバイスはリスタートモードに遷移し、UVCC1xxR がクリアされるまでリスタートモードのままになります (リスタートタイマ、tRSTTO, は無視されます)。
VCC1 が 5V のデバイスでは、監視対象の VSUP 低電圧レールは UVSUP5R/F のみです。VSUP が UVSUP5F を下回ると、CAN および LIN トランシーバはオフになり、LDO はパススルーモードになります。VSUP、VCC15、VCAN、デバイスモード、トランシーバの関係については、表 8-13 を参照してください。
VCC1 が 3.3V の場合、UVSUP33R/F と UVSUP5R/F の両方が監視されます。電源投入時には、VCC1 がレギュレーション状態になるために VSUP が UVSUP33R を超え、VCC2 とデバイスの他の機能が適切に動作するために UVSUP5R を超える必要があります。VSUP がランプダウンしているとき、UVSUP5F は、UVSUP5 割り込みフラグのレジスタ 8'h52[4] をセットする最初の UVSUP レベルで、CAN トランシーバをオフにします。LIN トランシーバは引き続き機能しますが、データシートの電気的およびタイミングの仕様を常に満足するとは限りません。VSUP がドロップし続ける場合、次のレベルは UVSUP33F です。これに達すると、UVSUP33 割り込みフラグのレジスタ 8'h52[3] がセットされます。このレベルに達すると、LIN トランシーバがオフになります。VSUP、VCC133、VCAN、デバイスモード、トランシーバの関係については、表 8-14 を参照してください。
ハイサイドスイッチ電源 VHSS の低電圧は、割り込み INT_4 レジスタ 8'5A[0] UVHSS で通知されます。UVHSS イベントによるハイサイドスイッチの動作は、HSS_CNTL3 レジスタ 8'h4F[6:5] により決定されます。
| VSUP | VCC1 | VCAN | デバイスの状態 | CAN トランシーバ | LIN トランシーバ |
|---|---|---|---|---|---|
| > UVSUP5 | > UVCC15 | > UVCAN | 通常またはスタンバイ | プログラムによる | プログラムによる |
| > UVSUP5 | < UVCC15 | 該当なし | 最初からやり直します | ウェーク対応またはオフ | ウェーク対応またはオフ |
| > UVSUP5 | > UVCC15 | > UVCAN | 前の状態 | プログラムによる | プログラムによる |
| > UVSUP5 | > UVCC15 | > UVCAN | 前の状態 | プログラムによる | プログラムによる |
| > UVSUP5 | > UVCC15 | < UVCAN | 前の状態 | リスン、ウェーク対応、またはオフ | プログラムによる |
| VSUP | VCC1 | VCAN | デバイスの状態 | CAN トランシーバ | LIN トランシーバ |
|---|---|---|---|---|---|
| > UVSUP5 | > UVCC133 | > UVCAN | 通常またはスタンバイ | プログラムによる | プログラムによる |
| > UVSUP5 | < UVCC133 | 該当なし | 最初からやり直します | ウェーク対応またはオフ | ウェーク対応またはオフ |
| > UVSUP5 | > UVCC133 | > UVCAN | 前の状態 | プログラムによる | プログラムによる |
< UVSUP5 > UVSUP33 | > UVCC133 | 該当なし | 通常またはスタンバイ | オフ | プログラムによる |
< UVSUP5 > UVSUP33 | < UVCC133 | 該当なし | 最初からやり直します | オフ | オフ |
| > UVSUP5 | > UVCC133 | < UVCAN | 通常またはスタンバイ | リスン、ウェーク対応、またはオフ | プログラムによる |